Apply now »

MATERIALS PLANNING ANALYST III

Es responsable de realizar labores de nivel profesional cuyo propósito es determinar las necesidades futuras  de materia prima, y/o componentes requeridos por la empresa, elaborando, dando el seguimiento y realizando ajustes a los programas de producción, en base a la capacidad instalada y disponibilidad de materiales. Realizan la compra de los mismos, lo que puede incluir la negociación de precios, concesiones de entrega y la selección de proveedores, con el objeto de que las unidades operativas cuenten con un programa coherente con los requerimientos comerciales de la empresa, cumpliendo con los estándares de calidad, confiabilidad y costos de los insumos de la empresa.

 

Deberes y Responsabilidades:

  • Planea, prepara y edita diario, semanal, o mensual un programa para el área de producción.
  • Se encarga de tener las órdenes suficientes para minimizar fluctuación de personas y mantener un adecuado inventario.
  • Revisar los reportes diarios de producción para tener una mejor exactitud en inventario y fechas de entrega del producto terminado.
  • Mantiene la exactitud y salvaguarda del inventario de componentes, materia prima, material en proceso y producto terminado, asegurándose de que se realizan las transacciones adecuadas y se mantiene un programa apropiado de conteos cíclicos.
  • Revisar los cortos de material y coordinar todo cambio de programación con los departamentos interesados como control de producción, calidad, manufactura e ingeniería.
  • Coordinar con ingeniería, calidad y manufactura sobre las operaciones de lo que se produce en órdenes especiales de manufactura, o cualquier otra actividad de  pre-producción.
  • Coordinar las ordenes y reportes de producción para asegurar el material necesario para apoyar la programación de producción.
  • Coordinar con personal de embarques para asegurar que la producción terminada sea enviada correctamente en tiempo y destino.
  • Coordina todas las órdenes o producción terminada y programas para asegurar su entrega a tiempo. Si existe alguna cancelación hay que revisar y actualizar la planeación de producción.
  • Verifica con el departamento de Calidad que el producto esta debidamente aprobado para su almacenamiento y/o embarque, así como también con los componentes y materia prima que llegue de los proveedores.
  • Tiene la autoridad de cerrar cualquier línea cuando existan condiciones no seguras o cuando haya inconformidad en el producto.
  • Desempeña actividades que promuevan un ambiente de trabajo seguro, sin riesgos y sin accidentes.

 

 

Esta información trata de describir el nivel y la naturaleza del trabajo, actividad o responsabilidad de la persona asignada a esta posición y de ninguna manera es una lista completa de deberes y responsabilidades requeridos para el desempeño del puesto.

 

Habilidades:

  • Comunicación: Habilidad para comunicarse abierta y cordialmente con todos los niveles de la organización incluyendo el personal Corporativo, clientes y proveedores.
  • Idioma Extranjero: Inglés 90%  (Preferentemente)
  • Oficina: Microsoft Office, MFG Pro. (Preferentemente)
  • Técnicas:  Habilidad para analizar reporte,  planeación, Seguridad,

                         

 Educación:    Nivel profesional, de preferencia en el campo de Administración o 5 años de experiencia en el puesto (Preferentemente)

 

 Experiencia:  3 años  mínimo en el puesto (Preferentemente)        

Job Overview
TE Connectivity's Materials Planning Teams are responsible for the plans, schedules, and monitoring of the movement of material through the production cycle. They determine quantity and order date for materials to meet production or engineering schedules, initiate purchase or production requisitions compliant with supply agreements, and develop the schedule to be used in the production facility based on forecasts and historical analysis. The Team develops specifications for new contract orders as well as forecasts and plans for labor requirements. They provide timely and accurate input on supplier performance and may be asked to participate in higher level supplier performance reviews with the strategic sourcing team. They also monitor cost, schedule and scope of assigned subcontracts to assure best quality at best value.
What your background should look like:
Competencies
Values: Integrity, Accountability,Teamwork, Innovation
Location: 

Ciudad Juarez, CHH, MX, 32575

Travel:  Less than 10%
Requisition ID:  49956
Alternative Locations: 


Job Segment: Strategic Planning, Engineer, Supply, Facilities, Strategic Sourcing, Strategy, Engineering, Operations

Apply now »