Laden...
Solliciteer nu »

Manufacturing & Process Development Engineer - Line Engineer

Functie:  Engineering and Technology: productie en procesont
Aanvraag-ID:  63153
Locatie: 

Oostkamp, VWV, BE, 8020

Aanvullende locatie(s): 
Opleidingservaring:  Bachelors Degree (High School +4 years)
Werkervaring:  3-5 years
Reizen:  Less than 10%

Titel open functie:  Line Engineer 
Functiecode: 30004555   
Segment: TRANSPORTATION SOLUTIONS (50132248) 
Bedrijfseenheid: GLOBAL AUTOMOTIVE (10002006) 
Gebouw functie: OOSTKAMP (714) 
Band/niveau: 5 
Aanwervende manager: JAN DESSEIN 
Recruiter: Inken Diederich 
Verhuizingsoptie:No 
Reizen vereist: Less than 10% 
Bedrag voor verwijzing door medewerker: $1,000.00 
Opleidingservaring: Bachelors Degree (High School +4 years) 
Werkervaring: 3-5 years 

 

Joboverzicht

De Technische Productie- en Procesontwikkelingsteams van TE Connectivity hebben veel invloed op door LEANPD gedreven projecten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, waarbij zij streven naar buitengewone resultaten met bestaande productietechnologieën en -methodes en streven naar het implementeren van nieuwe productietechnologie om de proces- en tolerantiecontrole te verbeteren. Zij vormen het verbindende element tussen productontwikkeling en productietechniek en zorgen voor de effectiviteit en efficiency van dit cruciale raakvlak. Zij ondersteunen Productontwikkeling bij het optimaliseren van de maakbaarheid van ontwerpen en componenten door test-gereedschappen/producten/prototypes te maken. Ook ontwerpen, ontwikkelen en kwalificeren zij de gereedschappen en processen die moeten worden toegepast om te voldoen aan de kwaliteits- en productie-eisen van TE, documenteren zij alle processen en gereedschappen in van toepassing zijnde systemen van TE, bieden zij ondersteuning aan de toeleveringsketen om te controleren of toeleveranciers de vereisten naleven en de vereiste capaciteiten bezitten, initiëren en implementeren zij programma's voor continue verbetering van de kwaliteit, kosten en doorlooptijd en zorgen zij voor naleving van alle van toepassing zijnde specificaties, eisen van toezichthouders en vereisten van klanten.

Binnen de afdeling ME Lines is er nu een zeer interessante vacature voor de functie van Line Engineer

Functieomschrijving:
- Als Line Engineer maak je deel uit van ons engineering team dat een compleet proces ontwikkelt om het product te kunnen produceren.
- Het assembly gedeelte van het proces bestaat uit nieuwe hoogtechnologische automaten met geïntegreerde technologiën (bv. precisie wikkelen van koperdraad, weerstandslassen, testen, ...). Het team daarvoor bestaat uit line design (mechanisch ontwerp automaat), programmeurs (ontwerp en testen software), mechaniekers en electriciens (fysische opbouw van de automaat) en jezelf. De meeste automaten worden intern gebouwd, maar er wordt ook samengewerkt met leveranciers voor delen van de automaat of zelfs de volledige uitbesteding.
- Regelmatig is er ook een spuitgietproces geïntegreerd in de automaat en sowieso zijn er bestaande of nieuw te ontwikkelen onderdelen (contacten, kunststofdelen, dichtingen, metalen bushings,..) die als toevoer dienen voor de automaat en ook deel uitmaken van het totale proces.

Jouw hoofdtaken zijn:
- Technische procesontwikkeling van A tot Z: bepalen van de procesvereisten en definiëren van de proces settings voor de typische kernprocessen: draadwikkelen, weerstandslassen, testen,... Bij nieuw te ontwikkelen processen: je technisch diepgaand inwerken in dit proces (veelal samen met leveranciers die expert zijn op dit vlak), het proces uittesten via prototyping, om het dan te vertalen naar een serieproces dat geautomatiseerd kan worden.
- Opmaken van gedetailleerde lastenboeken voor de automaten, stanswerktuigen, spuitgietvormen en eventueel suppliers : vastleggen van vereisten rond :
a. De processen: gebaseerd op de procesontwikkeling.
b. Het financiële aspect: benodigde cyclustijd, capaciteit, ombouwtijden, aantal operatoren etc.
c. Het kwalitatieve aspect: vertalen van de kwaliteitseisen aan het product naar correcte afzekering in de automaat en voor de onderdelen, baserend op een gedetailleerde PFMEA.
d. Timing: opvolgen en bijsturen waar nodig van de project timing in samenspraak met de project manager, zodat de stricte klantendeadlines die in automotive gangbaar zijn gehaald worden.
e. Specifieke klantenwensen (bijv. cleanliness en het bijhouden van procesdata).

Verantwoordelijkheden & kwalificaties

Analyseren van de kwaliteit van de geproduceerde delen (laten uitmeten, optisch beoordelen) en in geval van afwijkingen, op systematische wijze (evtl. via statistische methodes) zoeken naar de oorzaak van de afwijkingen zodat het proces en de automaat geoptimaliseerd kan worden. Correctiewensen bespreken met de leveranciers, je intern team (designer, programmeur, mechanieker) en productontwikkeling.

Vrijgave van alle processen i.s.m. het team en de kwaliteitsafdeling volgens automotive standaards (PPAP) en ook de eerste maanden na effectieve productie opstart in samenwerking met operations de lijn finetunen tot de volle output bereikt wordt. Erop toezien dat alle documentatie voor het project en voor de operatoren aanwezig is.

Jouw profiel:
- Diploma speelt minder rol dan ervaring (richtinggevend: Industrieel Ingenieur Electromechanica of gelijkwaardig door ervaring).
- Kennis van onze typische technologiën is een voordeel, maar vooral technische interesse en gedrevenheid om je de bestaande en ook nieuwe processen eigen te maken is belangrijk.
- Je werkt gestructureerd en systematisch, en documenteert alles goed. Kennis van Excel, Minitab, Power BI voor het grafisch voorstellen en analyseren van procesdata is een troef (Cpk, MSA, DOE studies).
- Je bent projectmatig ingesteld: je werkt doelgericht naar de eind termijn.
- Je bent communicatief, teamgericht en zelfstandig. Er wordt immers steeds in multifunctionele teams gewerkt die in hoge mate zelfsturend zijn.
- Taalvaardig in de Nederlandse en Engelse taal ivm communicatie met leveranciers en onze zusterplants (kennis van de Duitse taal is een plus).
- Reizen is eerder beperkt en is vooral naar onze leveranciers.
- Je bent gebeten door techniek en wil je vooral op technisch vlak voortdurend verbeteren.

competenties

Waarden: integriteit, verantwoordelijkheid, teamwork, innovatie

Bedrijfsinformatie

TE Connectivity Ltd. is een wereldwijde marktleider op het gebied van technologie en productie met een omzet van USD 12 miljard die zich als doel heeft gesteld om een veiligere, duurzame, productieve en verbonden toekomst te creëren. Onze connectiviteits- en sensoroplossingen zijn geschikt voor de zwaarste omstandigheden en hebben geleid tot vernieuwingen op het gebied van transport, industriële toepassingen, medische technologie, elektriciteit, datacommunicatie en het huishouden. Dankzij onze (bijna) 80.000 medewerkers (waaronder ruim 7500 engineers), die samenwerken met onze klanten in zo'n 140 landen, kan TE ervoor zorgen dat 'Every Connection Counts'. Meer informatie is te vinden op www.te.com en op LinkedInFacebookWeChat en Twitter.

Solliciteer nu »