Leiter (m/w/d) Technisches Gebäude- und Energiemanagement
OTTOBRUNN, BY, DE, 85521
Bei TE Connectivity geben wir Ihnen Raum zur beruflichen Entfaltung, und die Möglichkeit über Länder und Kulturen hinweg mit Kollegen zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft zu gestalten.
Ihre Aufgaben:
- Konsequente Umsetzung der EH&S Richtlinien
- Verantwortlich für das Energiemanagement und die Datenerfassung zur Sicherstellung der Energie- und CO² Einsparungen
- Reporting der Energiezahlen (Strom, Gas, Wasser; Fuhrpark) in Velocity
- Bestehendes Messstellenkonzept permanent ausbauen und verbessern (KBR Visual Energy)
- Energieeinsparprojekte identifizieren, umsetzen, nachhalten
- Fremdfirmenmanagement
- Verantwortlich für den Betrieb und Unterhalt der versorgungstechnischen Anlagen wie z.B. Klima/Heizung/Lüftung, Dampfkesselanlage, Kältemaschinen, Nieder/Mittelspannungsnetz, Drucklufterzeugung, Abwasser etc.
- Verantwortlich für die Sicherheits- und brandschutztechnischen Anlagen
- Projektleitung bzw. Mitarbeit in Projekten der Versorgungstechnik und Produktion
- Budgetkontrolle für den übertragenen Aufgabenbereich
- Übertragung von Unternehmerpflichten
- Aktive Anwendung der TPM-Methodik durch vorbeugende Wartungen
- Dokumentation Wartung- und Instandhaltung der Anlagen in IBM Maximo
- Fachliche und disziplinarische Führung des unterstellten Teams
Was Sie mitbringen sollten:
- Technisches Studium mit Schwerpunkt Elektrotechnik, Versorgungstechnik, Energietechnik, Automatisierungstechnik oder eine vergleichbare Qualifikation als Techniker/Handwerksmeister erfolgreich abgeschlossen
- Einschlägige Erfahrung im o.g. Aufgabenbereich
- Erste Erfahrungen in der Personalführung
- Uneingeschränkte Bereitschaft zur permanenten Weiterbildung (z.B. KBR Visual Energy, Energiedaten Monitoring, Gewässerschutz)
- Grundkenntnisse in SAP sowie MS-Office
- Englische Sprache in Wort und Schrift
- Hohe Motivation, selbstständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit sowie ein ausgeprägtes Verantwortungs- und Sicherheitsbewusstsein
- Bereitschaft für Notfalleinsätze auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten
- Umsetzung diverser Projekte während der Betriebsruhe
#JobsEMEANA
ÜBER TE CONNECTIVITY
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).
Was TE Connectivity anbietet:
Wir freuen uns Ihnen ein spannendes Gesamtpaket anbieten zu können, das auch flexibel auf sich wechselnde Lebenssituationen angepasst werden kann – das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter steht an oberster Stelle!
- Attraktives Gehaltspaket
- Leistungsorientiere Bonuspläne
- Sport- und Fitnessangebote
- TE-Aktienkaufprogramm
- Lokale gemeinnützige Aktionen
- TE-interne Interessensgruppen (z.B. „Women in Networking“)
- Gelebte Inklusion und Diversität
Über unsere globalen Standorte und Business Units hinweg schnüren wir Pakete mit Leistungen, die entweder von TE selbst getragen werden, oder aber auch durch externe Leistungsträger bereitgestellt werden. Grundsätzlich können die angebotenen Leistungen von Standort zu Standort variieren.