Engineer Optical Inspection / (Qualitäts-)ingenieur Halbleiter optische Sensoren (m/w/d)
Berlin, BE, DE, 12459
Bei TE Connectivity geben wir Ihnen Raum zur beruflichen Entfaltung, und die Möglichkeit über Länder und Kulturen hinweg mit Kollegen zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft zu gestalten.
Jobübersicht
Die Fertigungstechnikteams von TE Connectivity sind Prozessführer bei allen stanz-, guss- oder montagebezogenen Themen und gewährleisten, dass die Prozesse bezüglich Qualität und Leistung auf optimalem Niveau ablaufen. Sie sind Experten in den Bereichen Formen- und Stanzenherstellung, Zerspanung und Montagetechnik und besitzen umfangreiche Kenntnisse der verbundenen Herstellungsprozesse, zu denen auch die Optimierung und Standardisierung der Stanz- / Guss- / Montage- oder anderer Prozesse im Fertigungsumfeld gehören können.
Ihre Aufgaben:
- Optimieren bestehender sowie Entwickeln neuer Prüfprozesse in im Fertigungsbereich der Optischen Inspektion von verschiedenen Sensortypen auf 4“ und 6“ Wafern.
- Eigenständige Überwachung der Ausbeuten und Defektdichten sowie Ergreifen von Maßnahmen zu Ausbeutensteigerung.
- Konzeption und Umsetzung von Kontrollverfahren für Anlagen und Prüfprozesse (DailyChecks, Calibrations, MSA)
- Beschaffung neuer Anlagen im Rahmen von Investitions-Projekten mit dazugehörigem Projektmanagement einschließlich Spezifizierung und Inbetriebnahme der Anlagen
- Eigenständige Überwachung und Auswertung von Prozess- und Anlagendaten sowie dem Sperren und Freigeben von Anlagen und Prozessen
- Planung und Durchführung von Versuchen zur kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse hinsichtlich Stabilität, Ausbeute, Durchlaufzeiten und Kosten
- Definition, Spezifikation und Qualifikation von Produktionsmaterialien sowie Hilfsstoffen
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Studium in Elektrotechnik, Mikrosystemtechnik, Nanotechnologie, Physik oder einem vergleichbaren technischen Studiengang
- Kenntnisse und Praxiserfahrung in der Halbleitertechnologie und industrieller Fertigung. Erfahrungen in automatischer Bildverarbeitung und AOI sind von Vorteil.
- Kenntnisse im Projektmanagement und Six Sigma Methoden wie MSA, FMEA und DOE sind vorteilhaft
- Erfahrungen in Datenverarbeitung und Datenanalyse, vorzugsweise mit der Fähigkeit zum Skripten oder Programmieren (JMP, R, Python oder VBA) sind ein Plus
- Strukturierte, analytische und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Souveränes Auftreten und eigenverantwortliches Handeln
- Gute Team- und Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch
Kompetenzen
ÜBER TE CONNECTIVITY
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com sowie LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.
Was TE Connectivity anbietet:
Wir freuen uns Ihnen ein spannendes Gesamtpaket anbieten zu können, das auch flexibel auf sich wechselnde Lebenssituationen angepasst werden kann – das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter steht an oberster Stelle!
- Attraktives Gehaltspaket
- Leistungsorientiere Bonuspläne
- Sport- und Fitnessangebote
- TE-Aktienkaufprogramm
- Lokale gemeinnützige Aktionen
- TE-interne Interessensgruppen (z.B. „Women in Networking“)
- Gelebte Inklusion und Diversität
Über unsere globalen Standorte und Business Units hinweg schnüren wir Pakete mit Leistungen, die entweder von TE selbst getragen werden, oder aber auch durch externe Leistungsträger bereitgestellt werden. Grundsätzlich können die angebotenen Leistungen von Standort zu Standort variieren.